结果:找到"原理图 BOM 不更新",相关内容1000条
- 原理图不可见网络如何删除
- 版本:lceda-pro-windows-x64-2.1.36原理图界面DRC检查:2023-11-1320:03:38[信息]:开始设计规则检查。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签GND15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签RX15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:完成设计规则检查。致命错误:0,错误:0,警告:0,信息:2。原网络名为GNDRX,这里为了区别原有GNDRX网络在DRC点击网络名在属性里改成了GND15RX15网络管理那里没有这两个网络这两个网络在原理图界面不能定位不能显示无法查看到...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 不可见网络 发帖人:hui223 发帖时间:2023-11-13 20:53:00
- 导出BOM不更新的问题
- 导出BOM不更新的问题原理图更新了元器件的数值,但是导出后还是之前老的数值,没有更新;原理图是中的C701和导出的BOM中的701数值不同步。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 BOM 不更新 发帖人:南轩哥哥 发帖时间:2022-07-30 08:12:00
- 从PCB更新到原理图功能,后序版本考虑增加一下吗?
- 从ad导入的原理图和PCB总是对应不起来,主要是原理图中元件的封装信息没有,需要重新添加封装
- 所属专栏: 技术交流 标签: 新功能添加 PCB更新原理图 发帖人:花非花123 发帖时间:2022-05-13 22:30:00
- lceda专业版关于原理图及BOM表规范问题咨询
- 你好,各位老师,我想问一下,之前设计PCB一直使用别的软件,现在开始转用立创EDA,现在有2个问题请教下,<1>原理图我放置电阻的时候,比如电阻,使用shitf+F快捷键放,原理图上显示的是如图R14SG73P1JTTD1002F,感觉这个显示对看原理图不太友好,一般还是显示阻值在上面,虽然放的时候可以点更改,显示设定value值,显示成R1410K,请问一下有哪里可以直接显示元件值的设定吗,不用每放一个都要改。但如查放IC之类的显示的是可以的,比如GD32F103RET6<2>在立创贴片的。导出BOM,为了能使立创贴片匹配识别度,应该以哪个为准呢,是使用器件名称吗,...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 lceda BOM 发帖人:田龙八步 发帖时间:2022-03-11 08:51:00
- 绘制原理图时同类型的符号复制的方式是不是不推荐用?
- 立创eda专业版绘制原理图时同类型的符号复制,但规格如阻值不同,生成bom时都会在device列用同样的型号,这样直接在立创商城识别时都是识别为一种。那要是每个器件都要改也太麻烦了,希望的事只改变型号(阻/容值)和封装就好。另外怎么修改封装后,总自动加了后缀(如0805成了0805_1),原理图中设置更新了好几次还是最红变回来
- 所属专栏: 原理图设计 标签: bom 原理图绘制 发帖人:mdc9 发帖时间:2021-12-06 10:55:00
- 原理图更新到PCB,所有元件都重置了
- 别人发给我的原理图和PCB,能保证正确,为什么在PCB中点击导入变更功能,所有的元件都重置了?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图更新到PCB 发帖人:qingchapp 发帖时间:2020-09-23 17:13:00
- 怎么更新原理图里面的元件?
- 自己修改的元件库,修改后怎么改下原理图里面的???封装库是可以更新pcb板时候更新,原理图怎么更新呢…………难道的删了重新加??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 怎么更新原理图里面的元件? 发帖人:豆豆打豆豆 发帖时间:2020-08-05 13:40:00
- 希望添加批量删除用户原理图库/PCB库这一功能
- 我在某次导入第三方工程时选择了同时导入文件并提取库,导致个人库里原件“泛滥”了,只是想试一下功能,结果现在搞得十分不方便。我想将这些库删除,但是发现只能一个一个删除,十分浪费时间,请问能否添加、或者已经具有(我没发现)批量选择并删除不需要的库这一功能?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 原理图 新功能 发帖人:konoakua 发帖时间:2020-06-24 17:44:00
- 原理图更新到PCB问题
- 原理图画好后,因为原理图的IC等元件有时会空着一两个脚不接任何地方,这时点更新到PCB不能导进去。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图更新到PCB问题 发帖人:刘125 发帖时间:2020-05-08 17:59:00
返回